This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927Q-Q1:IDX电阻器

Guru**** 2548350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627677/ds90uh927q-q1-idx-resistor

部件号:DS90UH927Q-Q1

您好,

让我确认以下设置是否可用。

对于"IDX"引脚,*"R2"设置为"打开","R1"设置为">10k ohm"。

根据DS90UH927-Q1数据表的表4,用户可以为"R1"设置"打开",但没有说明用户是否可以为"R2"设置"打开"。

您能否确认上述设置是否可用?

(如果此设置可用,则从属地址变为0x1B,右?)

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请您将您的反馈意见发送给我吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,不建议这样做以使IDX下拉电阻器断路。 请使用0.768 的电阻分压器与目标比率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leam-San,

    已理解。

    巴西,