This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:信道要求

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/626538/ds90ub933-q1-channel-requirements

部件号:DS90UB933-Q1

大家好,

你能就下面的问题给我建议吗?

我想知道您能否提供FPD LINK III车道的设计指南
DS90UB933和DS90UB934在POC (同轴电源)下使用时。
我所期待的信息是电缆插入损耗,返回的规格
DS90UB933和DS90UB934以及TDR的PCB损耗特性
波形。 除此之外,如果还有其他影响稳健的方面
操作,请告诉我。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    有人能支持我们客户的这一查询吗?

    谢谢!
    Ken (代表我的同事)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,我们可以就这些要求提供一些指导。 目前此信息受NDA约束,请联系您当地的支持部门,请求获得有关渠道要求的此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam-san,

    感谢您的回答。

    我将在完成NDA后请求提供文档。

    Mita