This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:是否强制将10欧姆电阻器连接到VCC1端子?

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628572/iso5452-is-10ohm-resister-connected-to-vcc1-terminal-mandatory

部件号:ISO5452

 大家好,

 我的一位客户将对ISO5452进行评估。 他们正在 为 评估设计PCB原理图,目前  他们有以下问题。

问: 在ISO5452数据表(SLLSEQ4B)中的图49/50/51等上,10欧姆电阻器连接到VCC1。 对于使用的ISO5452,此闭锁器是否是必需的? 我认为 电阻器用于VCC1上的噪音过滤, 不是强制性的。 我还认为这取决于VCC1 的噪声级别。

 请你给我任何答复或评论。

 非常感谢您的回答。

 此致,

 中井和谷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nakai-san,

    很高兴听到你的声音!

    正确,电阻器会制作一个滤波器,以防止噪音干扰芯片的电源。 如果输入电源清洁,则可以省略此电阻器。

    如果您对此IC有任何其他问题,请告知我们。 我们期待您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don,您好!

    非常感谢您的及时回复。 我明白了。

    回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢,此致,
    中井和谷。