This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:TPS2553故障问题

Guru**** 2458880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625988/tps2553-tps2553-fault-issue

部件号:TPS2553

大家好,

我的客户使用TPS2553来限制输入电流,但其输出连接到TLV7.003万。 当TLV300输出短路时,TPS2553将触发电流限制,但没有故障信号。 原因是 ,当TPS2553为电流限制时,其输出电压下降将导致TLV7.003万的UVLO。 TPS2553的过流故障具有7ms无短时脉冲波形干扰。 因此,当负载短路时,没有故障信号。

您是否遇到过此问题,是否有解决方案?

蓝色:TPS2553的输出电压

绿色:TLV7.003万的输入电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    让我返回检查一些数据报告(如果可用)。 一旦我找到有关此问题的任何信息,我将回复您。

    此致,
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    感谢您的支持! 如果您有一些结果,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否可以增加tps2553的输出上限以避免?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,增加上限是一个解决方案,但上限的值将非常大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以设置tps2553的高电流限制级别以避免?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,您可以尝试。 实际上,您需要知道短路时会产生多少电流,然后相应地设置限值。