This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万:DP8363.01万BASE-FX模式PECL PHY输入阈值

Guru**** 2988390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628222/dp83620-dp83630-100base-fx-mode-pecl-phy-input-thresholds

部件号:DP8.362万

我们正在使用100BASE-FX模式下的DP8.362万开发应用程序。  我们希望连接交流耦合LVDS收发器。  在100BASE-FX模式(RD+/RD-)下,PHY (接收器)的VIL (最大)和VIH (最小)阈值是什么?

我似乎无法在数据表中找到信息。

感谢你的帮助。

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,

    很遗憾,我们没有可以共享的VIH和VIL数据。

    FO端口通过参考设计上显示的LVPECL收发器进行验证:Avage/Broadcomm AFBR-5803Z。

    如果您的电气规格与收发器匹配,这将是您的设计最可靠的选择。

    此致,