This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两个PHY (KSZ9031RNX)之间的连接出现问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627425/problem-with-connection-between-two-phy-ksz9031rnx

主题中讨论的其他部件:AM5728

大家好!

我们有一个定制板(完全相同),我们使用Micrel KSZ9031RNXIA设计。 当我们将主板连接到笔记本电脑时,一切都正常(RGMII模式下稳定而快速的连接-仅宣传1000BASE-T全双工)。 但是,如果我们想将主板彼此连接,它们会尝试连接,则消耗电流会发生变化,有时LED会闪烁,几分钟后,有时会连接,然后一切都很稳定,但只是有时。

有什么想法?

如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读到这篇文章: https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/48.8872万

    症状:千兆自动协商链路一直在上升和下降,并且永远不会链接。 但是,如果您手动将链路速度设置为100Mb或10Mb,则一切正常。

    原因:此问题与使用LDO引脚驱动外部FET时KSZ9031的1.2V (DVDDL引脚)导轨上的电源脏有关,如AM5728参考设计和Beagle Board X15中所示。 如果您看看AM5728参考设计和X15之间的区别,您会发现X15在两个KSZ9031的DVDDL系列上有相当多的去耦盖。 如果您根据TI参考设计制作了自定义主板,那么您可能遇到了同样的问题。

    分辨率/测试:在FET前后盖上一个大电解盖,类似于100uF。 请勿尝试加载操作系统或引导。 只需将主板插入千兆路由器/交换机/集线器即可通电。 您应该让链路LED亮起并保持亮起。 在确认这是您的问题后,您可以进一步了解如何在设计中添加更多的过滤盖。

    祝你好运。

    我会尝试...可能会有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavel,

    您的主板是否包含连接到AM5728的KSZ9031? 如果是,则属于AM5728论坛。 如果您仍需要帮助,我可以帮助您移动它。

    此致,