This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:ISO5851的V型是否为正电压?

Guru**** 2545460 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628499/iso5851-can-the-vee-of-iso5851-be-positive-voltage

部件号:ISO5851

ISO5851的V型是否为正极? 数据表中提到的最大V形电压为0.3 V,但我们希望在某个时间为10 V。 我们如何才能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shuang,

    我是该设备的应用工程师。 VEE2规格与GND2有关。
    因此,VEE2上可能存在+10V,但需要满足以下不等:(VEE2 - GND2)绝对最大额定值为≤0.3V,建议的工作条件为(VEE2 - GND2)≤0V。

    同时请记住总电源输出电压最大规格。

    此致,
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否可能使VEE2高于GND2? 我尝试过,但输出电压为1.6V。 我想知道是否禁用Desat功能,是否可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shuang,

    您能否提供一个示意图,能否描述一下您为什么需要在VEE2上使用+10V?

    让我们一起努力找到解决方案。

    此致,
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mateo:

    您是否介意告知您的电子邮件地址? 我可以将我的示意图发送到您的电子邮件中。

    谢谢!
    Shuang