This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:像素分辨率

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627897/sn75dphy440ss-pixel-resolution

部件号:SN75DPHY440SS

您好,

SN75DPHY440SS
设备是否与13M像素分辨率兼容?

很抱歉简单的确认。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,自助餐厅:

    您的目标像素率是多少?

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于MPEG2编码解码器。

    您能否对这种数据量/速度做出响应?

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,自助餐厅:  

    它取决于摄像机的数据速率。 我们的设备支持最高1.5Gbps。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看摄像机支持的每个通道的最大带宽。 总数据速率与图像分辨率,颜色深度和每秒帧数有关。