This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:SN65HVD1040和SN65HVD256

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD256, SN65HVD1040, SN65HVD255, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628631/sn65hvd1040-sn65hvd1040-and-sn65hvd256

部件号:SN65HVD1040
主题中讨论的其它部件:SN65HVD256,, SN65HVD255TCAN1042-Q1

大家好,

客户想知道 SN65HVD1040和SN65HVD256是否可以相互更换。  

附件中有他的示意图。   

我发现这两个设备的区别是5针。  我的理解是否正确?

两个设备是否可以相互更换?

客户的示意图是否正确?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    客户的两个示意图是正确的,但通常不能互换SN65HVD1040和SN65HVD256。 原因如您所述- SN65HVD1040使用引脚5作为输出(用于共模电压参考),SN65HVD256使用该引脚作为电源输入。 相反,您可以使用SN65HVD255作为替换件,因为它的针脚5没有连接。

    我不确定客户在选择这两种设备时的目标是什么,但我们确实有可以使用的新型CAN收发器,如TCAN1042-Q1。 此系列有几种不同的引脚输出变体,因此您可以选择引脚5上具有"VIO"电源输入的版本(以便HVD256为P2P),或者您可以选择引脚5为"no connect"(无法连接)的版本(以便HVD1040为P2P)。 与较旧的产品组合相比,较新的设备还具有其他几个优势(更高的容错能力,更好的瞬时保护,更好的EMC性能,支持更高的数据速率等)。

    此致,
    最大