This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:Vref引脚的ESD等级是什么?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628550/sn65hvd230-what-s-the-esd-rating-of-vref-pin

部件号:SN65HVD230

大家好,

我正在使用我们的SN65HVD230设计ADAS产品。 我想使用Vref针脚来稳定共模电压。 我们的产品对ESD等级有严格的限制。 我们必须通过15kV ESD测试。 我只是想知道,如果我将Vref针脚连接到分离式终端电阻器,ESD等级是否会降低?

我可以从数据表中看到,CANH和CANL引脚的额定值为15kV,但所有其他引脚(包括参考引脚)的额定值为4kV。  

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    VREF引脚比CANH和CANL引脚"弱"(正如您通过ESD规范指出的那样),尽管它在系统级测试中承受的应力通常较小。 ESD冲击通常应用于CAN引脚,而分离终端网络将充当降低高频瞬态的R/C滤波器。 虽然我们只提供此设备的针级规格,但在您的系统中,在15-kV应力下,它可能值得评估。 为了保守起见,您可能需要包括通过0欧姆电阻器从分体终端网络断开VREF引脚的能力,或在CANH/CALL线路上安装瞬态电压抑制(TVS)二极管的能力。

    顺便说一下,CANH和CANL上的16 kV规格适用于人体模型应力。 如果您的测试符合不同的标准(例如IEC 6.1万-4-2),您可能需要通过TVS二极管提供外部保护才能通过测试。 不同的ESD放电模型可以提供不同程度的能量传输,即使在相同的电压幅度下也是如此。

    我希望这能有所帮助;如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大