This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:主中继器无法从TCA8418获取ACK

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627902/tca8418-master-can-not-get-the-ack-from-tca8418

部件号:TCA8418

当我写入TCA8418时,地址为0x68,但主机无法接收ACK。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户387.967万,

    尝试使用地址0x34。  

    如果您仍有问题,请告诉我。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗朗西斯

    感谢您的回复。

    地址0x34显然是错误的。 我试过。

    实际上,它是由硬件问题引起的。

    现在我面对的是,当读取  任何TCA8418的寄存器时,结果总是0xff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在修复它。
    硬件问题。 奥尔兹.....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很高兴听到您能够解决硬件问题! 如果我们还可以为您提供有关此设备的任何帮助,请告知我们。 如果您认为设备的其他用户可能会遇到该问题,您可能需要在此处发布您的解决方案,以便其他用户可以参考。

    谢谢!
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max,您好!

    我荣幸地向大家介绍我的解决办法。

    我遇到的问题是主中继器无法从从属设备获取ACK。

    我可以确保驾驶员程序正常。 所以我认为我的硬件有一些问题。

    首先,我们应该检查TCA8418的Vcc- 3.3 供应。

    然后确保复位引脚的上拉电阻 器。您知道复位时间必须长于120US。

    最后,请记住,TCA8418是0110 1000(0x68)。最后一位0表示写入。

    希望这些 有用。

    谢谢

    Henry Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Henry! 我感谢详细的更新。

    此致,
    最大