This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1211:RXP和RXN的规格

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627681/tlk1211-specifications-of-rxp-and-rxn

部件号:TLK1211

您好,支持团队,

我有一个关于TLK1211的问题。
关于TLK1211 "RXP"和"RXN"的接收器输入信号,您能否告诉我这些数据的眼部开度比规格?
下图中的"实际信号宽度"的最大值和最小值是否已定义?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana,您好!

    眼部开口符合IEEE-CPRI 2.0 规范1.25Gbps和6.14Mbps的802.3 规范。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。

    很抱歉,我不明白。
    您能告诉我RXP和RXN所需的具体规格值吗?
    或者是否不需要任何值?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana,您好!

    数据表的第12页指定了发射器和接收器特性所需的值。 同时,我还附上了一份关于眼图的简要说明。

    e2e.ti.com/.../Eye-Diagrams-101-_2D00_-The-Basics.ppt

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的建议。
    我会试着理解你所教的。

    此致,
    Tachibana先生