This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:恢复时钟的准确度和相位抖动

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628598/dp83822i-accuracy-and-phase-jitter-of-the-recovered-clock

部件号:DP8.3822万I
主题:DP8.363万中讨论的其他部件

您好,

我代表另一位工程师提出以下问题。

我已对DP8.3822万进行了广泛的测试。 我的应用程序中的一个关键参数是恢复时钟的准确度和相位抖动。我在数据表中查找这些值时遇到问题。 与DP8.3822万相比,我是否可以预期此参数与DP8.362万和DP8.363万相比更好/更差/更好?

提前感谢。

此致,

Gustaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gustaf,

    我需要执行测量。 几周后还会再来的

    此致,
    很棒