This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:正在使用USB-PD适配器。 是否需要用于5V 3A的CC芯片或下拉电阻器是否足够?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628168/tusb321ai-usb-pd-adapter-in-use-is-a-cc-chip-for-5v-3a-required-or-are-pull-down-resistors-sufficient

部件号:TUSB321AI
主题中讨论的其他部件: TUSB321

亲爱的社区

对于项目,我们将USB-PD适配器与我们的设备一起使用,并处于面向上游的端口(UFP)模式。 因此,我们的设备是USB电源的正常消耗者(例如 5V,3A)


要从USB-PD适配器获取任何能量,需要在USB C型端口的CC针脚上进行"握手"。 我发现TUSB321AI是一个很好的独立解决方案,从USB-PD端口获得5V和3A电压。 从几个文档中我发现,通过两个5.1kOhm电阻器将CC线路下拉至GND,可以获得相同的结果。


有人能告诉我,如果两个电阻器可以实现相同的功能,为什么UFP模式有TUSB321AI芯片? 我弄错了吗?


感谢您的支持。

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felix:

    从理论上讲,这是可能的。 在CC引脚处放置下拉电阻器,以便在UFP模式下进行检测,只要您的系统不超过低电流水平(500mA)。 无论您的系统是否超过此级别(中电流1.5A或高电流3A),您都需要3个比较器来检测每个电流级别,以避免过电流状态。 这就是为什么推荐TUSB321用于此类应用的原因。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    实际上,您的答案非常好。

    但我测试了它,只将5.1kOhm电阻器连接到5V 3A USB-PD适配器的CC线路。 我将此适配器连接到1.7 欧姆功率电阻器。 查看结果:

    我没有许多不同的USB-PD电源供应商需要测试。 但在这种情况下,我仅通过电阻器接收高电流(3A)。 这是否正常?

    感谢您的回答。

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    你说的对,在这种情况下,当你连接一个5V @3A的适配器时,它就能工作。 但是,如果您连接的适配器低于3A, 系统将无法在 这一新电平电流下调整电路。 此外,由于 您的系统 应检测3种不同的电流级别,因此此系统不会经过认证,以便您验证系统。 否则 ,如果您的系统始终确定 已连接3A适配器,则它可以工作,但不能与其它电流级别兼容。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT 团队  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    这是非常清楚的。
    非常感谢您的支持。

    此致
    费利克斯