This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:AM26LV31IDR的驱动强度

Guru**** 2996980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628318/am26lv31-driving-strength-of-am26lv31idr

部件号:AM26LV31

您好,

我想知道 AM26LV31驱动程序支持的最大电缆长度。数据表中未提及此项。

  使用此类长度的电缆时,信号及其速度的衰减是多少?

请分享我可以计算不同速度长度的任何文档或公式。

此致,

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karthik,

    在给定应用中可支持的电缆长度取决于发射器的输出振幅(最小输出电平),电缆损耗特性和接收器的灵敏度(所需的最小输入电平)。 当差分线路的两半之间使用100欧姆负载时(例如,用于线路末端端接),AM26LV31将输出至少为0.95 V的差分信号。 通常RS-422接收器需要至少0.2 V的差分输入信号振幅,您可以选择高于此值的一定幅度,以确保可靠的通信。 发射器输出振幅和接收器输入振幅之间的差值可为您提供可在电缆中编入预算的损耗量。 请注意,在信号速率较高时,这会变得更加复杂,因为您还需要考虑高频损失如何不仅会降低总体信号振幅,还会扭曲定时并引入抖动。 下面是一个应用说明,详细介绍了这些问题(具体针对RS-485,但相同的问题也适用于RS-422):

    www.ti.com/.../slla375.pdf

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Max