This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB303的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628158/ds90ub925q-q1-question-for-ds90ub303

部件号:DS90UB925Q-Q1

您好,

我们  在产品中使用DS90UB303, 并遇到与其 0x0C一般状态电阻器相关的紧急问题。

我看到0x0C[2] PCLK检测。 根据数据表,它可以检测像素时钟状态,如果未检测到有效的PCLK,则为0。

我的问题是什么是“无效”的PCLK。 我需要 清楚的方案,说明此芯片如何 检测到它 无效。  在我们的产品上 ,DS90UB303似乎接收到正确的PCLK (LVDS),但我们检测到"无效"PCLK。

请告诉我们。

此致,

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yasuhiro San:

    根据您的评论"DS90UB303接收正确的PCLK (LVDS)",303接收来自925的内部默认振荡器频率。
    如果您测量303的输出PCLK,您将注意到频率与源PCLK与925的频率不同。

    要了解925未检测到有效PCLK的原因,最快捷的方法是在925的输入处测量925中的PCLK。
    从波形中,我可以为您提供有关925未检测到有效PCLK的更多信息。
    例如:
    1) PCLK的振幅是否正确?
    2)是否超出了我们的最高评级?
    3)是否存在超出我们最低评级的下冲?
    4)输入PCLK的频率是否在925的指定范围内?
    5) PCLK上是否存在扩频? 如果是,那么展布频谱的偏差和频率是多少?
    6) PCLK的抖动程度如何?

    此致