This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:如果HS眼图是理想的,直流电压提升是否有效?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625608/tusb212-is-dc-boost-effective-if-hs-eye-diagram-is-ideal

部件号:TUSB212

大家好,

 如果   HS眼图理想,直流电压升压功能(直流增益:40mV,60mV,80mV)是否有效?
我想确认,即使 没有信号丢失,我们也能通过示波器观察直流升压功能。

此致,
Yaita /日本距离  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    没有什么大的改进,我建议在设计需要时使用此功能。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的支持。
    我 想确认一下,以防万一。

      即使没有信号(电缆)丢失,我们是否可以通过示波器观察直流升压功能(直流增益:40mV,60mV,80mV)?
    或者 ,该功能 是否仅在 因信号(电缆) 丢失而导致电压下降时补偿电压?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    八分三,

    配置后,它将成为一个固定值,并始终进行补偿,而不仅仅是在需要时进行补偿。

    此致,
    迭戈。