This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:BQ2.4392万/防止在缓慢插入事件中出现检测错误

Guru**** 2952400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628010/bq24392-bq24392-prevent-detection-error-at-slow-plug-in-event

部件号:BQ2.4392万

您好,

正如数据表中的8.1 .1.4 Slow Plug-In Event中所评论的那样,Slow plug-in事件将导致检测错误,现在客户实际上正面临此问题。 所以,请告诉我您是否有任何解决方案来防止这种情况,或者通过添加外部电路自动重新运行检测?

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    如数据表的8.1 .1.4 部分所述,由于USB连接器的机械设计,在缓慢的插件事件中发生的问题是由USB连接器引起的; BQ2.4392万已经有一个跳格机制来解决该问题,尽管如果连接执行的速度非常慢(>600ms),问题可能仍然会发生。 如果附件以正常速度连接,则不应出现此问题。

    您能否提供有关您遇到的问题的更多详细信息? (您正在连接什么? 您期望发生什么? 近况如何?)
    快速连接附件时是否未出现问题?

    拥有原理图可以帮助我们进一步了解您的应用。

    谢谢!
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    感谢您的支持。

    现在,客户仅在插件速度较慢的情况下确认了问题。 作为客户预防此问题的想法,他们计划在连接VBUS线路后添加负载开关或任何外部电路以增加延迟。 我也认为这可以 减轻这一问题的可能性。 您能否给出您的意见?

    我可以在离线状态下分享客户的示意图,因此请查看我的个人资料,如果需要,请直接与我联系。

    此致,

    Satoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    再拖延肯定有助于进一步减少问题发生的可能性。
    如果这可以解决他们所观察到的问题,则该实施不会有问题。

    此致,
    豪尔赫