This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM176:脉冲偏移

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627539/sn65lvdm176-pulse-skew

部件号:SN65LVDM176

你(们)好

我们可以看到驱动器和接收器的典型脉冲倾斜,分别为0.2ns和0.4ns。

您是否有该的最大/最小值?

如果它只是参考值(不保证),则没有问题。

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您的问题已分配给支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge

    谢谢你。
    我期待着收到您的意见。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复延迟。

    此参数用于高到低和低到高传播延迟之间的差值(绝对值)。 对于给定的装置,此参数将随电压和温度而变化。  由于 电压和温度 变化,我们没有最小值和最大值。 使用我们拥有的类似设备的数据,您可以假定 最小值为0ns。 要获得最大值,您还可以使用数据表中提供的最大产品/产品偏移1ns。

    此致,

    哈桑。