This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD35:总线保护

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628224/sn65hvd35-bus-protection

部件号:SN65HVD35
主题中讨论的其它部件:SN65HVD32

您好,
我正在寻找用于SN65HVD32总线保护的TVS二极管或芯片变阻器。
CDSOT23-SM712 (Bourns)用于数据表中的保护设备。

Q1.我想使用以下设备,是否可以使用?
片式变阻器EZJZSV800AA (松下)
industrial.panasonic.com/.../chip-
变阻器/芯片变阻器-2阵列型信号线/EZJZSV800AA

问题2.是否还有其他建议?

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seishin,

    EZJZSV800AA在此处看起来不是一个好的选择,因为它具有18V最大允许直流电压 和80V变阻器电压(1mA)。 HVD35 总线引脚具有 ABS最大-9V和14V。 这意味着在14V至80V范围内,设备不受保护。 SM712是RS485收发器的常用选择,因为它具有-7至12V的非对称工作电压,这是收发器的工作区域。 此外 ,其钳位电压为10V和20V,这对于HVD35来说是合适的。

    此致,