This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:Vin和Vout的关系图

Guru**** 2770655 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625480/pca9306-relation-graph-for-vin-and-vout

部件号:PCA9306

如果PCA9306上有Vin和Vout的关系图,请告诉我。

※示例图片附在下面;

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi

    我将为您介绍一下,但对于PCA9306,它将取决于VREF1和VREF2处的电压,因为两侧都参考了这些电平,并且阈值是根据这些参考电压设置的。 如果VREF1和VREF2都是相同的,这可能证明是有意义的,那么您希望从这些图解中获得什么类型的信息?

    而且,这些图解在两侧是否都是同样的上拉? 如果我找不到任何数据,我可以自己测量这些数据。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克桑

    感谢您的回复,

    我回答了你的问题,请见下文;
    ①About VreF1和Vref2
    客户情况为“Vref1=1.8V±%2.5 ”和“Vref2=3.3V±%2.5 ”
    ②Pull Ω 向上电阻器
    两侧均为560Ω±%1
    ③Background此图解
    客户想要检查主中继器和从中继器之间的输入/输出规格。

    如果您发现需要改进的地方,请更改此点。 (例如,上拉电阻值等)


    此致,
    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃里克桑

    您是否拥有其他人所需的信息?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    很抱歉,我今天找到了一个PCB来测试这一问题。 您是否可以通过任何方式向我发送用于这些测量的测试设置? 我想验证我是否具有准确的设置,以便获得相同的图解。 也许是一个快速的结构图,没有太详细的内容。 如果不是,回答以下问题将有所帮助。

    • 如何连接EN引脚?
    • 在扫描从0V到VREF电压的VIN电压时,是否已将VOUT侧拉起? 即,在扫描SCL1/sda1电压时,您是否将SCL2/sda2拉至3.3V?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃里克桑

    感谢您的更新。

    抱歉,我不知道附加图之前的测试条件。
    我在下面回答您的问题,
    ・EN引脚连接到Vref2。
    ・Ω 输出端上拉电压为3.3V和560Ω Ω。

    如果上述条件存在任何问题,请修改测试条件。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    所附为请求的图解:

    如果您对图解的外观有任何疑问,请随时询问。 我很乐意解释。

    此致,