This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:支持通过音频作为UFP进行充电

Guru**** 2548050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628171/tps65982-support-of-charge-through-audio-as-a-ufp

部件号:TPS6.5982万

我想将TPS6.5982万作为DRP实施。  在此模式下,我希望支持通过音频充电功能。  设备将连接至在DFP模式下运行的USB-C PD设备。  音频插孔将按照USB PD规格(附录A)中的说明进行配置。  在此模式下,CC1和CC2上是否可以检测到<Ra的存在?  此外,寄存器位是否可以作为GPIO公开,以便在DN DP上的数据和音频之间进行主动切换?

还需要从DRP协商的第二种模式。  在此模式下,将提供经济实惠的USB-C PD DFP电源,但TPS6.5982万用作USB A型端口的主机。

第三种模式将与上述模式相同,但不连接USB-C PD设备。  在此模式下,TPS6.5982万将充当USB A型端口的数据主机和电源

最后一种模式是TPS6.5982万用作电源接收器和数据客户端。

有一个外部处理器可用,但最好不直接涉及,尤其是在第四种模式下。  在第一种模式下,我认为需要外部处理器参与,以对CC上存在的Ra作出反应,并生成从数据到音频的切换。  如果没有参与,那将是一个沉闷的沉闷金属声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rolf:

    TPS6.5982万支持音频附件模式。 当CC1和CC2上存在<Ra时,在设备配置中启用TPS6.5982万后,它将进入音频附件模式。 此功能不需要MCU。 对于USB数据,TPS6.5982万仅用作D+/D-线路的MUX,不控制这些线路上的数据。 "此外,寄存器位是否可以作为GPIO公开,以便在DN DP上的数据和音频之间进行主动切换?" 您可以对此进行详细说明吗? 我不是很确定你的意思是什么。

    TPS6.5982万可以是DFP,UFP,电源和电源接收器。 您可以在应用程序自定义工具的控制配置寄存器中设置设备行为。 如果要在设备运行时调整行为,主机MCU必须写入TPS6.5982万的I2C主机接口寄存器。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至于GPIO,我想需要一个外部mux或开关,可以将音频切换到DN/DP线路,因为在音频设备中,这些线路承载L/R音频信号。 我设想使用外部交换机来执行此操作,因为没有证据表明内部交换机可以执行此操作。 我可能错过了一些东西...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rolf:

    我们没有用于进入音频附件模式的GPIO事件。 但是,您可以使用主机MCU读取状态寄存器(0x1A)并检查CONNSTATE位。 技术参考手册第18页对此进行了强调: www.ti.com/.../slvuan1a.pdf
    状态寄存器将告诉您何时连接了音频附件。 您可以使用此选项来确定何时通过D+/D-对音频信号进行多路复用。

    谢谢!
    Eric