This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:0x20数据表中的输入格式P30

Guru**** 2767675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627889/lmh1983-0x20-input-format-on-the-datasheet-p30

部件号:LMH1983

大家好

如果我们询问LMH1983,您会介意吗?

在数据表P30上,描述如下:
对此寄存器的所有写入(无论是自动还是手动)都将根据此处写入的值更新所有LUT1 (查找表1),LUT2_2和LUT2_3输出寄存器。
写入任何LUT1,LUT2_2或LUT2_3输出寄存器都会将此字段设置为6'd 62(0x3E),表示已进行自定义更改。

<问题1>
LUT2_2和 LUT2_3是否表示 PLL2_Format 和PLL3_Format (地址0x07,0x08)?


在EN_AFD=disable的情况下,在 每个数据写入  地址0x07, 0x08和0x20寄存器后, 尽管 每个数据 都是完全写入的,但这些 寄存器是否仅显示 0x3e?
(尽管使用0x3e, 数据是否 得到正确反映?)

问题3>
0x05寄存器(EN_AFD设置),0x07寄存器(PLL2_Format),0x08寄存器(PLL3_Format)和 0x20寄存器(Input_Format)之间是否有任何序列?
例如:0x05 -> 0x20 -> 0x07 -> 0x08
如果您有一些建议,能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hirotaka,

    <问题1>

    LUT2_2和LUT2_3是否表示PLL2_Format和PLL3_Format (地址0x07,0x08)?

    是,LUT2_2和LUT 2_3表示PLL2_Format和PLL3_Format。

    在EN_AFD=disable的情况下,在每个数据写入地址0x07,0x08和0x20寄存器后,尽管每个数据都是完全写入的,但这些寄存器是否仅显示0x3e?

    否,寄存器0x07,0x08和0x20将读回写入的数据。

    问题3>

    0x05寄存器(EN_AFD设置),0x07寄存器(PLL2_Format),0x08寄存器(PLL3_Format)和0x20寄存器(Input_Format)之间是否有任何序列?  例如:0x05 -> 0x20 -> 0x07 -> 0x08。  如果您有一些建议,能否告知我们?

    此序列正常。 可以按数字顺序对寄存器排序,但在设备完成编程之前,您无法将PLL锁定到输入信号。

    我希望这能有所帮助。  此致,

    Lane Boyd