This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125RT410:ds125df410.IBS解析问题

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628374/ds125rt410-ds125df410-ibs-parse-issue

部件号:DS125RT410
主题中讨论的其他部件:DS125DF410

您好,在解析 ds125df410.IBS时,我收到以下错误。 请解决问题并执行必要的操作。

错误:ds1xxdf410
C:\Users/CHANDR~1.R/AppData/local/Temp/ibs3267.tmp/ds125df410.IBS(115):错误:语法错误,意外的IdentToken
错误:解析文件C:\Users/CHANDR~1.R/AppData/local/Temp/ibs3267.tmp/ds125df410.IBS失败。
C:\Users\CHANDR~1.R\AppData\Local\Temp\ibs3267.tmp\ds125df410.IBS - 3个错误,3个警告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shashank,

    您使用什么程序来运行DS125DF410型号? 我们的型号仅在ADS内运行。

    此致,

    Michael