This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:问题

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628413/tlk10232-question

部件号:TLK1.0232万

您好,先生  

TLK1.0232万通道A是否设置为9.8304G,通道B是否设置为2.4576G (独立)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,萧敬文:

    是的,每个信道都能以不同的数据速率运行。 通道A和B完全独立,其应用速率和参考时钟是独立的。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    感谢您的快速回复

    您能否提供配置的注册地址
    1.通道A的RateScale寄存器
    2.通道B的RateScale寄存器
    3.通道A的PLL乘法器寄存器
    4.通道B的PLL乘法器寄存器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萧如文:

    通道A
    数据速率= 9.8304Gbps / REFCLK = 122.8 - 125MHz/全速率
    HS_PLL_Mult[3:0]==>1101 (x20)
    hs_RATE_TX[1:0]=> 00
    HS_RATE_RX[2:0]==>000

    通道B
    数据速率= 2.4576Gbps / REFCLK = 122.8 - 125MHz/四分之一速率
    HS_PLL_Mult[3:0]==>1101 (x20)
    HS_RATE_RX[2:0]==>110

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队