This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:逻辑输入/输出电平

Guru**** 2535020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628435/max3243-logic-input-output-level

部件号:MAX3243

您好,先生:

只需确认两件事。

如果我们使用5V Vcc,逻辑输入/输出电平可以是3.3V,对吗?

VCC vs Cap value只需选择5V选项,而不是3V至5.5V。对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    逻辑信号随VCC而扩展,因此如果VCC = 5 V,则输出也将大致在0 V至5 V之间。 如果您想支持VCC-V逻辑,将3.3 更改为3.3 V可能是有意义的。是否有理由要为收发器提供5V电源?

    此致,
    最大