This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:初始化序列

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628022/sn65dsi84-q1-initialization-sequence

部件号:SN65DSI84-Q1

您好,


我们是Vega Innovations Ltd,我们正在开发一款高性能电动超级跑车。 我们的原型在过去三年一直在开发中,我们计划让一辆可在街道上驾驶的车辆在2017年第4季度进行测试和认证,最终目标是将其投入生产。

我们目前正在寻求扩大到更大的办公场所
从第二个原型开始。 这一项目潜力巨大,我们的长期计划是生产中型车辆,小型城市驾驶车辆和提供改装。

这是我们网站的链接。 您可以在此处找到详细信息。

www.vega。lk

我们的专业领域还包括:

高性能电机控制器
高效的电池管理系统
车辆控制单元
充电网络解决方案
原型测试

我们的Facebook页面上还有一段视频,详细介绍了我们的一项发布测试。

https://www.facebook.com/VegaInnovations/videos/6712.196万9715971/</s>971.5971万

 

在对此进行研究时,我们发现您的SN65DSI84-Q1。 我们 使用  的SN65DSI84-Q1 配有NVIDIA TX2。 由于NVIDIA TX2只有DSI输出,我们使用 SN65DSI84-Q1 作为桥接器。

初始化顺序说明
初始化SEQ1               接通电源并稳定后,必须将所有DSI输入通道(包括DSI CLK (DA x P/N,DB x P/N)驱动至
                     LP11状态。
初始化SEQ2               断言EN引脚
初始化seq3               等待1毫秒,让内部电压调节器稳定下来
初始化seq4               根据实现将所有CSR寄存器初始化为相应的值(SN65DSI84-Q1不是
                     在CSR寄存器初始化之前正常工作)
初始化seq5                启动DSI视频流
初始化seq6                设置PLL_EN位(CSR 0x0D.0)
初始化seq7                等待至少3毫秒。
初始化seq8                设置soft_reset位(CSR 09.0)

I uderstand Seq 1,2和3。 但如果您能解释如何完成Seq 4,6和8,请不胜感激。  如何对 SN65DSI84-Q1寄存器进行编程?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nipuna Weeratunge,

    感谢您的留言。
    首先,我建议使用我们的DSI调谐器根据GPU设置和面板要求配置SN65DSI84-Q1。 您可以从该工具导出.DSI文件,我们将对其进行审核。
    SN65DSI84-Q1的内部寄存器应通过其本地I2C接口进行配置。
    请看图5。 当VCC为高时重置和初始化计时定义,说明初始化顺序要求。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    感谢您的回复。 这个过程现在比较清楚了。  
    如果我理解正确,USB到I2C转换器或微控制器可用于配置   SN65DSI84-Q1的寄存器

    Furtherore,我们需要使用微控制器或FPGA来执行以下初始化步骤,对吗?

    初始化SEQ1               接通电源并稳定后,必须将所有DSI输入通道(包括DSI CLK (DA x P/N,DB x P/N)驱动至
                        LP11状态。
    初始化SEQ2              断言EN引脚
    初始化seq3              等待1毫秒,让内部电压调节器稳定下来
    初始化seq4              根据实现将所有CSR寄存器初始化为相应的值(SN65DSI84-Q1不是
                        在CSR寄存器初始化之前正常工作)
    初始化seq5              启动DSI视频流
    初始化seq6              设置PLL_EN位(CSR 0x0D.0)
    初始化seq7               等待至少3毫秒。
    初始化seq8               设置soft_reset位(CSR 09.0)

    非常感谢您在这方面的智慧。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nipuna Weeratunge,
    正确。 任何兼容的I2C主设备都应该能够连接设备寄存器。
    另一方面,您的FPGA应符合DPHY标准以配置所需状态(LP11或HS)。
    此致