This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:重置后

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628216/tca6424a-after-reset

部件号:TCA6424A

大家好

您是否介意询问TCA6424A?

<问题1>
确认/Reset后,所有端口 将返回初始状态。
所以 ,所有端口的默认设置 都是输入,对吗?


关于<question1>,当端口设置为input (默认设置)时,如果我们发送了输出命令(输出端口寄存器)而不使用配置设置,
-设备是否可以使用输入进行操作? 或输出命令将被销毁??
-在这种情况下,ACK命令是否会正常从设备输出?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    是的,断言/reset引脚将使寄存器重置为其默认值。 这些默认值将I/O端口配置为输入。 如果在端口配置为输入时写入输出端口寄存器,则该端口将继续作为输入工作。 但是,写入的值将存储在输出端口寄存器中,如果该端口后来被配置为输出,则该值将生效。 只要I2C写入操作对其进行了正确的寻址,设备仍将正常确认。

    此致,
    最大