This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0203万:CAN Rx上的大多数CAN帧字段被删除

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628384/tida-00203-most-can-frame-fields-are-stripped-out-on-can-rx

部件号:Tida-0.0203万
主题中讨论的其他部件: TM4C129XNCZAD

我们正在TIDA-0.0203万上运行can2enet演示,其中CAN数据包通过CAN接口接收,然后通过以太网传输到连接的telnet会话。 传入CAN帧由11位标识符,RTR位,数据长度,数据字段和CRC组成。 当我们收到CAN帧时,所有CAN帧信息都被删除,剩下的只是数据字段。 这是预料之中的。 我们想知道我们的应用程序如何能够访问其他一些CAN帧字段,如15位CRC和帧中的其他字段。 这是否可能? 或者,这些附加CAN帧字段是否被 TM4C129XNCZAD中的CAN控制器从硬件中剥离,并且无法检索这些其它CAN帧字段? 如果可以获得这些信息,需要做什么?

托德