This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB964-Q1:通过DS访问远程i2c从属设备时出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628077/linux-ds90ub964-q1-problems-accessing-remote-i2c-slave-through-ds

部件号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB913A-Q1

工具/软件:Linux

大家好,我从今年夏天早些时候就遇到了这个问题:

我们有一个类似的问题

我们正在进行以下设置:

摄像头传感器<-I2C->DS90UB913A-Q1 << FPD III LINK >> DS90UB964-Q1 <-I2C->主机控制器


我们从这里看了示例:

并成功访问和配置 DS90UB913A-Q1的寄存器


但是,我们无法访问摄像头传感器。 您是否有任何可能有用的想法/提示/示例?

谢谢你

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    您需要知道传感器具有哪个I2C地址,并且需要将该地址添加到964的寄存器0x5D中。 此外,您可能需要在寄存器0x65中为传感器定义别名,并将其用于通信。

     

    还有一件事,您需要知道传感器是否处于断电模式,如果是,您需要通过背信道GPIO启用(如果已连接)。 还有一些传感器,它们具有低电平或高电平激活的复位引脚。 您需要确保它的工作方式并进行相应的配置。