This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:指示灯问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628104/tlk110-led-issue

部件号:TLK110

您好,先生:

我们在T1100 (EtherCAT)上使用TLK110。

我们发现当我们使用电源线打开/关闭系统时,LED无法亮起。

系统开机并绑定启动后 ,TLK LED_LINK针脚应处于低位

我们发现 ,如果链路LED指示灯变暗,此针脚将保持高电平。

另外  ,CLK、POWER、RESET引脚上没有不同的现象,我们也检查电源顺序。

1.您能否帮助检查我们的原理图是否正常?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-04_2900_-ET1100.output.pdf</s>1100.

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-06_2900_-EtherCAT_5F00_1.output.pdf

2. ET1100规范有TLK110描述,什么是快速链路关闭模式?

3.为什么 VDD和RESET为正常发送输出,但车尾箱束带针脚没有任何动作? 例如(LED_LINK) NO LLOW (无下拉)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    要进一步了解此问题,需要回答几个问题:

    1.当您说LED指示灯变暗时:我相信您的意思是以太网PHY没有链接。

    2.是所有主板还是特定主板都有问题?

    3.您能否共享示波器捕获的以下信号:VCC,Reset,Clk-in,LED_LINK?

    4.快速链路关闭:这是检测快速链路故障的附加功能:满足EtherCAT要求。


    此致,
    很棒