This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:dp8.3867万 PTP

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627946/dp83867cr-dp83867-ptp

部件号:DP8.3867万CR
主题中讨论的其他部件:DP8.364万

你好

我使用的是dp8.3867万和定制主板。

DP8.3867万支持DP8.364万 PTP功能?

我将获得值dp8.364万 -[PTP.PTP.PTP8 5.6 1.6 接收配置寄存器2 (PTP_RXCFG2),第5页]  

提前感谢

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Billy:

    DP8.3867万与DP8.364万一样,支持帧检测起始功能,但不能完成PTP功能。 有关功能的详细信息,请参阅以下文档。  

    http://www.ti.com/lit/an/snla242/snla242.pdf

    如果您可以解释您尝试通过阅读PTP_RXCFG2实现的使用案例,我可以提供有关DP8.3867万的建议。

    此致,
    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    IM将通过LAN电缆获取与dp8.3867万连接的设备目标IP地址。

    我能否使用dp8.3867万 (如dp8.364万 PTP_RXCFG2值)获取目的IP地址?

    提前感谢

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billy:

    没有DP8.3867万不会查看帧详细信息。 必须在更高层实现逻辑才能解码IP地址。

    此致,
    很棒