This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:是否只能与具有TCPM的MCU一起使用?

Guru**** 2772395 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628170/tusb422-can-it-only-be-used-with-a-mcu-with-tcpm

部件号:TUSB422

亲爱的社区

对于项目,我们希望通过USB-PD适配器为消耗USB端口电源的设备(上行面向端口(UFP)模式)获取20V和3A电压。
我发现TUSB422是功率大于15W的非常好的解决方案。 数据表中提到配置通过I2C。  但是:"需要一个外部微处理器,其中包含USB Type-C端口管理器(TCPM),通过I2C接口与TUSB422进行通信"。

我想问一下TUSB422是否只能与特殊的TCPM MCU一起使用? 或者,是否可以使用任何标准的8Bit或32位MCU对TUSB422进行编程?

感谢您的回答。

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Felix:

      任何具有I2C接口的微控制器都可以工作,必须在微控制器中实现TCPM功能,它可以是实际模块或手动编码。 在应用示例中,我们使用MSP430,它是一个没有TCPM模块的低功耗微控制器,因此该功能以代码的形式实现。 您可以 在此处请求示例代码

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    超级棒! 非常感谢。 这是非常清楚的。

    此致
    费利克斯