This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:寄生效应眼罩

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627320/tps2549-q1-parasitics-affect-eye-mask

部件号:TPS2549-Q1

[ TPS2549-Q1 ]寄生效应眼罩

您好,

我的客户在不同的点获得了带和不带TPS2549-Q1的眼罩。 请参阅下面的结果。


通过使用TPS2549-Q1,噪音似乎会被诱导,使眼睛垂直地更靠近。
从规格来看,很明显,该设备具有一些前置功能,如CI和信号开关的电阻。 但是,我不确定这种小的寄生虫是否会导致这种降解。 请问您对此有何评论?

提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:
    眼图与许多因素有关,TPS2549Q1使用哪种设置?

    有关眼图优化,请参阅以下应用说明:
    www.ti.com/.../slva913.pdf

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Feifei,

    TPS2549-Q1应用的设置不是很特殊。
    这是CDP。很抱歉我现在没有Ilim_LO/Hi的电阻值。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请将两个电阻器连接到Ilim_LO和Ilim_HI。 (15.4K~1M)
    请参阅以下应用说明,了解一些建议。
    www.ti.com/.../slva913.pdf