This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176-Q1:设备电源关闭时SN65LBC176-Q1的阻抗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC176-Q1, SN65LBC173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627661/sn65lbc176-q1-impedance-for-sn65lbc176-q1-when-the-device-is-powered-off

部件号:SN65LBC176-Q1
主题中讨论的其他部件: SN65LBC173

您好,

如果出现以下情况,我希望您确认"D","R","A"和"B"引脚的阻抗值。

* SN65LBC176-Q1已关闭(不提供Vcc。)

请您将您对上述情况的评论发送给我吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida-San,

    对于A和B针脚,最小(最坏情况下)输入电阻为12千欧。 无论收发器是否通电,都存在此问题。

    对于D引脚,输入泄漏电流(与输入阻抗相关)不大于+/- 100 uA (请参阅IIH/IIL规格)。 对于接收器,这是+/- 20 uA (请参阅IOZ规格)。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢您的回复。
    让我在下面确认一下。

    >对于A和B引脚,最小(最坏情况下)输入电阻为12千欧。 无论收发器是否通电,都存在此问题。
    我还确认了其他RS-485设备以获得答案,然后在SN65LBC173中找到以下描述。

    当禁用或关闭电源时,接收器输入向总线提供高阻抗,以减少系统负载。

    SN65LBC173在接收器输入电阻处也有12千欧。
    但是,在本设备断电的情况下,输入阻抗似乎会高于12k欧姆。
    SN65LBC176-Q1也有同样的评价吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    对于LBC173,最大总线输入电流("II"规格)在VCC = 5 V和VCC = 0 V条件下相同,因此在设备断电时,输入电阻不会显著降低。 我认为您提到的声明中的"高阻抗"意味着阻抗不会低于TIA/EIA-485规范要求的单个"单位负载"。 (您可以在第7页的LBC183数据表的图8中看到I/V特性。)

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,

    感谢您的回复。

    已理解。

    此致,