This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8501V:10G-SR

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P, ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628091/onet8501v-10g-sr

部件号:ONET8501V
线程中讨论的其他部件:Tida-0.0088万ONET8551TONET1151PONET1151L

您好,

我想开发具有850nm ROSA/Tosa的自定义10G BASE-SR模块。

首先,我们要评估不同的Tosa/ROSA模块。

 

我们找到了以下文档/EVM,可在我们的测试中使用。

TIDA-0.0088万
-Onet-10G-EVM
-slla335.pdf

1,您推荐哪种TI芯片组作为TIA和激光驱动器?

2,您能否向我们提供可用于初始测试的EVM模块?

3,MSP430软件是否可供下载?

4,它是否支持SFF-8472兼容接口?

 

非常感谢,

 

Janos

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Janos,

    感谢您对我们的Onet设备的关注。 我的理解是,您正在使用基于VCSEL的TOSA进行应用-对吗?

    TIDA-0.0088万和Onet-10G-EVM是参考设计评估模块/板,旨在演示我们的DML激光驱动器ONET1151L, 10G 后放大器ONET1151P 和我们的10G TIA ONET8551T在SFP+ LR模块中的性能。

    因此,如果您使用VCSEL Tosa,我们建议您查看我们的10G VCSEL驱动器 ONET8501VONET1191V,以及我们的10G 后置放大器 ONET1151P 和10G ONET8551T

    如果您有兴趣评估其中一台或多台设备,请发送电子邮件至 onet1130ex_evm@list.ti.com

    希望这有所帮助。

    谢谢!

    SRI