This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最大输入/输出电流

Guru**** 2550950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627632/i-o-current-max

主题中讨论的其他部件:TCA9555

尊敬的团队:

   客户询问我们有关TCA9555 I/O最大电流(50mA)的信息。

 如果输入/输出为输出,并连接至GND,是否会损坏TCA9555?

如果是,为什么我们的TCA9555数据表显示最大电流为50mA,应限制电流,而不是损坏芯片。

你能回复我这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    是的,输出电流应从外部限制,以防止对IC造成损坏(可能发生在+/- 50 mA绝对最大范围之外)。 您可以在数据表的表7.3 中查看高电平和低电平输出电流的建议操作限值(参考IOH和IOL规格)。 此外,对于任何8端口二进制八位数(即P07-P00或P17-10),建议总电流不超过100 mA。

    我希望这一点很清楚;如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:
    设备中没有电流限制电路。 如果超过ABS最大电流额定值,肯定会损坏IO端口。 您需要确保在应用程序中不超过当前值,否则可能会导致设备损坏。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

     感谢您的回复。

    我们是否有嵌入式限流电路的类似产品?

     由于客户应用程序有时会将I/O引脚连接到GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    很遗憾,我没有发现一台集成了电流限制的类似设备。 您是否考虑过将电阻与输出端口串联? 100欧姆电阻器可有效地将短路电流限制在绝对最大额定值以下。

    最大