This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 UL认证QVRQ2.E33.9631万

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627981/tps65982-tps65982-ul-certification-qvrq2-e339631

部件号:TPS6.5982万
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

您好,团队,

我们对TPS6.5982万 UL认证QVRQQ2.E33.9631万有疑问。该问题与以下e2e帖子有关。
e2e.ti.com/.../57.4449万

请告诉我为什么只有TPS6.5982万/6认证QVRQ2。 其它PD控制器似乎未通过QVRQ2。
database.ul.com/.../showpage.html

客户计划通过UL6.095万-1/UL62368-1,6.2368万,他们担心QVRQ2的影响。

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,您好!

    TPS6.5982万正在根据您的附件通过QVRQ2.E33.9631万。 客户对在其主板上通过此测试有何顾虑?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回复。 我们和客户不知道QVRQ2.E33.9631万的详细信息。基本上,我们想知道为什么TPS6.5981万/TPS65983不6.5983万不能获得QVRQ2认证。

    请让我确认一下。 我们要确认,在其主板上通过具有TPS6.5982万的UL6.095万-1/UL62368-1没有6.2368万没有问题。

    此致,
    Satoshi Yone。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,您好!

    E16.991万通过以下链接,用于所有TPS6598x器件: fccid.io/.../Texas-Instruments-INC
    您能不能指导我在UL6.095万-1中测试哪些内容? 这将有助于我们了解是否会有任何问题。

    谢谢!
    Eric