This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:HD3SS3415

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF366, HD3SS3415, DS90C365A, TS3V713EL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627893/hd3ss3415-hd3ss3415

部件号:HD3SS3415
主题中讨论的其他部件:DS90CF366,, DS90C365A,TS3V713EL

尊敬的先生:

我的客户正在寻找8位2合1 mux和HD3SS3415RUAT系统。 它设计用于LVDS不同的信号。 我想知道它是否也可用于一般的单端信号?

输入为RGB和BT.656,时钟速度可达150MHz。

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    根据您的描述,我假设单端信号是LVCMOS逻辑,在这种情况下,当与期望差分LVDS的设备连接时,可能会出现一些电压逻辑电平问题。 例如,可能与电压摆动和共模电压电平不兼容。 我建议使用SerDes设备,然后通过HD3SS415连接此设备,如下所示:

    DS90C365A -> HD3SS3415 -> DS90CF366

    请注意,上述解决方案最多只能在85 MHz时钟下工作。

    但我注意到时钟速度可能高达150 MHz。 您是否有关于此应用程序的更多详细信息? 它是在显示器还是摄像机源之间切换? 您拥有的任何有关此系统中的源/汇的信息可能会有所帮助。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Michael:
    实际上,客户希望将其用于Video (R.G.B) Switch。
    这是否合理?
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    如果客户想要使用RGB交换机,您能否告诉我们R,G和B值是否已采用数字形式,还是仍采用模拟形式?

    -如果它们是数字的,则R的位数最多为8位,G的位数最多为8位,B的位数最多为8位

    -如果它们是模拟的,则只有一个信号代表R,一个代表G,一个代表B

    在我们的目录中,我们的RGB开关都假定RGB信号是模拟信号。 如果客户正在寻找用于RGB路由到2个可能位置的模拟交换机,则TS3V713EL可能在此处有意义:

    不幸的是,我不知道有一个数字解决方案不涉及其它芯片组进行序列化。

    此致,

    Michael