This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:最大能量?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627868/tpd4e1b06-max-energy

部件号:TPD4E1B06

将此设备用于与ESD保护稍有不同的目的。 使用它来夹紧比其定义的轮廓稍长的脉冲:

例如,如果在20毫秒内以150mA电流电击,是否正常?  

如果可能,规格将不会帮助回答。 最大额定值表示3A和45W,但对于8/20us脉冲。 如果这是最大能量(可能约0.4mJ),则无法处理上面的示例。 是否有可吸收多少能量的规格? 在焦耳? 我们如何处理此问题?

谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus,

    我们的ESD设备不适用于直流外壳,因为这不属于其使用案例。 如果您希望像这样使用它,我们无法保证它的性能。
    了解它是否起作用的最佳方法是跳过数据表中包含所有封装热量的7.4 部分。

    此致,
    Cameron