This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:关于SN75DP130DS功耗

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627920/sn75dp130-about-sn75dp130ds-power-dissipation

部件号:SN75DP130

您好,

客户正在考虑SN75DP130 DS版本的功耗 。
DS版本是VCC是3.3V VDDD是1.1V。
但是,数据表描述了总功耗。
客户希望了解每个系统的功耗和电流消耗。
(例如,3.3V线→xxW / 1.1V线→xxW)。
您能给我建议吗?



此致,
Yusuke /日本Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuke:

    以下是电源编号:

      IDD (mA) 电压(mA) P (mW)
      典型值 最大 典型值 最大 典型值 最大
    DP130DS 130 230 5. 8. 174. 304.
    DP130SS 130 230 468 828

    此致