This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:RDY t_mute规范

Guru**** 2541740 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625271/iso5852s-rdy-t_mute-specification

部件号:ISO5852S
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0917万

尊敬的团队:

我对ISO5852S的RDY销的t_mute的规格有疑问。 在ISO5852S数据表第20页中,图46显示了Desat,outh/L,/FLT,/RST延迟。 在此图中,当/FLT在去饱和达到V_DSTH后变为低电平时,RDY信号将变为低电平,而RDY信号将在t_mute时间后变为高电平。 但在切换特性上没有t_mute规范。 从图16和18中,RDY的t_mute可能为4US,但我想知道RDY的t_mute的设计规格。

我想知道的原因是检查自动重置电路的工作情况,该电路位于TIDA-0.0917万的第11页,图10中。 自动重置电路。
如果RDY在t_mute时间自动后恢复高电平,我了解此自动重置电路操作。
谢谢你。

此致,

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koshi,

    感谢您的提问! 还感谢您提供的问题信息。 让我看看你的问题,并尽快向你提供最新信息!

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koshi,

     我已经在  下面的图片中思考 了如何在不使用此规范的情况下预测t_mute,同时依靠DS。 我会尽快向您提供  与t_mute相关的任何规格信息。 (如果RDY在t_mute自动后恢复)

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../t_5F00_MUTE_5F00_spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koshi,

    询问我的团队后,确认t_mute是5us的内部规格,此时间后RDY将恢复!

    如果您还有其他问题,请告诉我!
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的确认。 我了解t_mute内部规范 ,并了解自动重置电路的操作,该操作 在 TIDA-0.0917万的第11页,图10中。 自动重置电路工作正常。

    此致,

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Koshi-san,

    这主要是为了我的理解:)
    感谢TIDA的阅读! 如果还有其他问题,请告诉我!!!

    谢谢!