This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320SCEVM-058:去耦电容器布局

Guru**** 2547040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625335/ucc5320scevm-058-decoupling-capacitor-layout

部件号:UCC5320SCEVM-058

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ting,

    感谢您的提问! 我会研究一下并尽快向您提供最新信息。

    您能告诉我您的申请吗?
    您希望扩大哪些跟踪? IN+/IN-?
    此外,您还想保持与IC到VCC1和VCC2的去耦合盖相同的距离(如EVM上所用)?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ting,

    在UCC53xxEVM上按这种方式放置盖子,以便安装插座以供内部使用。 在布置去耦合帽时,请参阅DS布局指南。

    谢谢