This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:接线端和外壳最高温度

Guru**** 2543710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627602/tusb320-junction-and-case-maximum-temperature

部件号:TUSB320

尊敬的团队:

您能否帮助我提供最大的Tj和TC价值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    请让我请求此值。 我会尽快返回数据。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    请查看本文档以获取Tjmax和Tcmax:

    www.ti.com/.../szza017a.pdf

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队