This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV018A:共模电压范围和共模偏压

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV018A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627676/ds90lv018a-common-mode-voltage-range-and-common-mode-bias-voltage

部件号:DS90LV018A

大家好

您是否介意询问DS90LV018A?

<问题1>
 共模电压范围是多少?


是否存在共模偏压?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,

    您的问题已分配给支持工程师。
    您很快就会收到回复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输入共模范围从大约0V扩展到3V。  当输入共模电压接近其中任一端点时,必须降低差动振幅,以便将超过VCC和低于GND的电压降至最低。

    对于LVDS器件,输出设计用于产生约1.2V的共模电压。  此共模电压用于设置LVDS输入的共模,并为其提供良好的抗噪性。

    此致,