This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:ICC作为切换频率的函数

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/625084/tca9517-icc-as-a-function-of-switching-frequency

部件号:TCA9517

Vcca和Vccb上的切换频率和电流消耗之间有什么关系?  在80KHz下,设备将在Vcca = 1.8V和Vccb = 3.3V的情况下工作。  需要了解在这些条件下两个滑轨上的最大ICC。

此外,TCA9517和TCA9517A之间有何区别?  我在数据表中找不到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ronnie:

    TCA9517A设计为具有较高的低电平输入电压阈值(指定为VILC),以便更好地与下拉强度较弱的I2C设备进行接口。

    至于ICC与运行速率,很遗憾,这是我无法获得的。 一般来说,与数据表中定义的静态案例相比,我不会期望在操作过程中出现大幅增加。 我们可以在我们实验室的一个单元上看看,如果您确实愿意的话。 如果是,请告诉我们应用中预期的负载电容以及SDAA,SCLA,SDAB和SCLB线路上的等效上拉电阻是多少?

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计VCCB负载(3.3V)将达到100 pF的痕量电容。  3.3V上拉电阻为3.3K欧姆。  VCCA (1.8V)的迹线电容可能小于50 pF,上拉电阻为750欧姆,但此750欧姆上拉电阻被上拉至不同卡上的另一个1.8V电源, 我只对TCA9517所需的Vcca (1.8V)电流感兴趣。  切换频率为80 KHz,这是i2c应用。  我有兴趣了解Ivcca和Ivccb的标称电流和峰值电流。  我们在每个电源引脚上放置100 nF电容器以进行去耦。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronnie,

    感谢您提供额外数据。 我订购了一些设备,以便我们可以为您进行这些测量。 我们应该能够在下周提供最新情况。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ronnie:
    您是否有预期要使用的数据密度条件。 我需要知道您的数据密度是多少,换句话说,您发送命令的频率(也包括命令的长度)以及您在命令之间空闲的时间。 它可以在ICC测量中发挥巨大作用。 我在这里有一个测试设置,它将为我提供一个估计值。 我将只为SDA和SCL执行时钟信号。 您可以使用大量数据模式来测试功耗,但使用带50 % 占空比的直时钟是最坏的情况。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ronnie:

    我在Fosc = 80 kHz,100 kHz和400k Hz (5 % 和50 % 数据密度)下进行了一些测试。  下面是结果。  请记住,ICCA 包含上拉电阻器,这与您的应用不同。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    Francis Houde