This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:GPIO的上拉电阻器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/628018/tca9555-the-pull-up-resistor-of-gpio

部件号:TCA9555

团队成员,您好!

当I/O配置为输入时,有一个内部上拉电阻,所以您是否要帮助我确认其值?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻为100k欧姆(~+/- 20 %)。

    Francis Houde