This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:最小数据速率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627597/ds64br111-minimun-data-rate

部件号:DS64BR111

大家好,

我的客户希望以400Mbps~6.4Gbps的数据速率使用DS64BR111。
客户无法在数据表中找到DS64BR111的最小数据速率。
因此,客户想要了解DS64BR111的最低数据速率。

我也无法在数据表中找到它。
请告诉我。

此致
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nakano-San,

    由于DS64BR111是一个转驱动器设备,因此没有特定的最低要求,低于该要求时,它不能运行。 对于400 Mbps到6.4 Gbps的范围,使用DS64BR111应该不会有问题。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael-San,

    感谢您的及时回复。

    您的回答非常有帮助。  谢谢!!

    此致
    Fumio Nakano