This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5176万B:静态和关闭/待机电流

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627883/sn75176b-quiescent-and-shutdown-standby-current

部件号:SN7.5176万B
主题中讨论的其他部件: THVD1500

您好,

请问SN7.5176万B无负载静态和关闭/待机电流是什么?

这是为了比较ISL8485的500uA低静态电流数据表中的数据。

此致,

Gim Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gim:

    当输出被禁用时,SN7.5176万B的最大ICC为35 mA。 THVD1500是更适合低功耗应用的设备。 其最大待机电流仅为1 uA。 如果您发现该设备有任何问题,请告诉我。

    此致,
    最大