This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH0397 / LM1297应用问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/627871/lmh1297-lmh0397-lm1297-application-question

部件号:LMH1297
主题: LMH0397中讨论的其它部件

大家好,

您能否通过电子邮件向我发送LMH0397和LMH1297设计文档?

1. LMH0397完整数据表
2. LMH1297完整数据表
3. LMH1297 EVM PCB设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭先生,您好!

    我们无法通过电子邮件执行此操作 请通过请求访问"更多信息:"下的完整数据表来请求LMH1297和LMH0397设计文档

    一旦我们授予您MySecureSW访问权限,您将能够查看完整的数据表和EVM文档。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    我已通过Web端发送请求。

    此致,
    公爵